This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:数据表真值表

Guru**** 2838780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573118/cd4044b-datasheet-truth-tables

部件号:CD4044B

您好,

数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4044b.pdf第1页 事实表 显示S=0, R=0, E=1 Q=双三角形。

这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果S=0且R=0,则进入稳定状态,其输出与S=1,R=0相同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,当您释放这些线时,锁存器将寻求一种稳定状态,如果您同时释放这两条线,则最终可能会出现未知输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢Emrys