This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:关于A侧和B侧上拉要求

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, SN74AVC8T245-Q1, SN74LVC8T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573367/lsf0108-q1-regarding-pull-up-requirement-on-a-and-b-side

部件号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其它部件: SN74AVC8T245-Q1SN74LVC8T245-EP

你(们)好

我计划将 LSF0108-Q1用于我的汽车应用程序。此部件用于UART转换

在用于UART应用时,部件是否需要A和B两侧的上拉或下拉电阻器?

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告"Voltage-level Translation with the LSF Family (SLVA675)"(使用LSF系列进行电压电平转换)的5.2 部分。 通常,您需要在任何输出上使用上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Clemens

    对于UART,汽车级的任何级别转换器都可以推荐,但应该是8位。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么? LSF有什么问题?

    为什么需要8位? 是否有多个UART?

    您需要将哪些电压转换为自/至? 在哪个方向有多少? 是否有双向信号? 所连接设备的驱动器强度和I/O负载是多少?

    (您可能需要SN74AVC8T245-Q1或SN74LVC8T245-EP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    除了全UART接口外,控制信号很少,因此需要8位。
    要转换的电压为1.8V至3.3V。
    不存在双向信号。
    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个方向有多少个信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3签名

    1个信号从A到B
    从B到A的其他两个

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是三个信号。 还有其他五个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REST是UART信号,包括RTS和CTS,将不使用一个引脚。

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个方向有多少个信号?