This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:伺服马达驱动器故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, ULN2003V12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573104/txb0108-servo-motor-drive-problem

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-ULN2003ULN2003V12

您好,

我在使用txb0108驱动伺服马达时遇到问题,使用Arduino,因为我要将PWM信号从3.3V转换为5V,并且我使用txb0108来实现此目的。

我的问题是它不能工作伺服马达为什么??如果覆盖txb0108并将 伺服马达直接连接到Arduino的PWM端口,则它工作正常。

为什么会发生这种情况??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thanos:

    TXB0108用于逻辑电压转换。 在您的情况下,您需要一个电机驱动器设备。 为了简单地回答为什么这不起作用,此设备只能驱动20 uA的电流,电机通常需要超过100mA的电流。

    您可以查看ULN2003V12或BOOSTXL-ULN2003增压器包以找到开始的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。