This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:始终在SN74AVC4T245的端口A侧获得0V电压

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74LVC125A, SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571598/sn74avc4t245-always-getting-0v-at-port-a-side-of-sn74avc4t245

部件号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其它部件: SN74LVC125ASN74AVCH4T245

嗨...我 在设计中使用SN74AVC4T245。 该“SN74AVC4T245”用于将3.3V转换为2.8V,如下图所示。 我没有在A或B端口总线上连接任何上拉电阻器。  

即使我在B端口(输入端口)处行驶较高,但在端口A (输出端口)处始终得到0伏电压。 您对此问题有什么想法吗?

此致,

Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出原理图中有明显的错误。

    两个电源电压是否都存在?

    A输出是由转换器主动驱动还是高阻抗(使用上拉电阻器检查)?

    (对于类似这样的单向下移转换,具有3.3 V容差输入的SN74LVC125A 2.8 V缓冲器使用起来更简单,而且更便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.8V和3.3V均存在。 我在端口A (1A1和2.8V之间)连接了10K上拉电阻。 仍为端口A行驶0伏。
    您是否有相同的脚印部件和内部上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主动驱动端口A,则所有电源以及OE和DIR信号必须正常。

    理论上,唯一可能的剩余信号源可能是B信号。 它们是否有效(且不浮动)?

    没有此类设备具有内部上拉功能。 (SN74AVCH4T245具有总线保持电路,但我猜 随机状态不起作用。) 如果有时没有有效信号,则必须使用外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohammed,

    原理图看起来不错,您应该在端口上获得输出。 遗憾的是,我们没有一个部件具有相同的脚印和内部上拉功能。 我们最近的产品是TXS0104,它具有10k内部上拉,但占用空间略有不同。

    将上拉连接到A端口后,您仍然看到0V,这让我认为可能存在对GND短路。 是否确定已连接到A端口的设备未以某种方式将信号拉至GND? 您是否已尝试卸下A端口的外围设备并测试端口上的针脚是否保持打开,以查看是否有任何输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还观察到一个意外的行为。 我已在输入端口(端口B)处高电平行驶。 但 输出端口的响应不符合预期。 我得到的是2.2V而不是2.8V。

    请在下方找到CRO波形(输入与输出)。

    此致,

    Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Azlum您好!

    我又要问。 您是否已尝试移除A端口的外围设备并测试在A端口保持打开状态时输出的外观?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨...我试着隔离负载。 我没有在端口A连接任何负载  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果如何? 您是否在无负载的端口获得了0V电压,或者您是否从上面发布的屏幕截图中获得了浮点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的波形就像上面的屏幕截图一样。 无论是否连接任何物料负载。 始终使用相同的波形输入波形与输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azlum您好!

    您可以尝试DC测试吗? 将DC 0V应用于输入并捕获输出。 然后,将直流3.3V应用于输入并捕获输出。

    此外,您是否可以通过在同一时间标度上捕获的输入和输出来获取上述示波器拍摄的另一个捕获? 现在,输入为40ms/div,输出为200ms/div,因此很难比较两者。