This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:当VCCA和VCCB不同时,我可以预期的最小VOH电压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572796/sn74avc4t245-minimum-voh-voltage-i-can-expect-when-vcca-and-vccb-are-different

部件号:SN74AVC4T245

我正在设计一个电路板,我需要将2.5V CMOS逻辑转换为3.3V TTL逻辑。 每条线路都是单向的,运行时钟大约为20MHz。 A侧是输入电容为7pF的微电流,B侧是输入电容为6pF的ADC。  

我非常确信稳态行为对所有涉及的设备都是合适的,但我有点担心切换行为可能会导致我的系统无法工作。 也就是说,电平转换器无法在足够短的时间内提供足够的电流来提升电压,从而满足计时截止日期。  

有人能帮我理解下表(来自数据表),看看我是否在追鬼?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    此处显示的电气字符表部分是给定值恒定电流负载的保证输出高电压。 例如,两个电源的3V电压,如果您从设备中获得12mA电流,则预期输出为2.3V。

    这与设备的边缘速率无关。 当驱动6/7pF负载时,您可以看到此设备开关的单位为~1ns。 如果您的系统在电压域之间存在计时问题,传播延迟的问题很可能比切换时间的问题更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的回复。

    我们不期望有任何显著的恒定电流,我们只是担心动态特性。 因此,我很高兴听到我们可以期待良好的特性过渡时间。

    我是否遗漏了数据表中描述此性能参数的内容,还是只是"用负载测试并找出"交易类型?

    -Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中没有具体说明-我只是从处理这些零件中的许多零件中得知。 正如您所说,它取决于负载,因此我们不能轻松将其包含在内。