This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1.6373万A:结温

Guru**** 2540310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572785/sn74lvc16373a-junction-temp

部件号:SN74LVC1.6373万A

团队,

我的客户有以下请求:  

尝试为 采用TSSOP 48封装的SN74LVC1.6373万ADGVR获取“绝对最大工作温度” (有关定义,请参见spra953C)。   数据表仅提供125 C的最大工作环境温度 。绝对最大工作 温度是设备电气工作时的结温。希望这意味着它也符合数据表参数。  

谢谢!

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    逻辑设备的最大结温等于其最大存储温度,除非另有说明-在这种情况下为150C。  这实际上是我们在 这里的常见问题。

    通常,逻辑设备在正常操作下甚至不会接近这些温度。  您能否告诉我您的应用以及什么可能导致如此剧烈的温度上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys,


    有时,在密耳/航空应用中,电路位于封闭的盒子中,没有气流。  根据位置的不同,它们可能位于PA,处理器等旁边。这是热同步的,但可能导致温度上升到100+C   我同意,可能不会达到150C,但他们需要这些类型的数字来进行风险评估。热模型和验证它不像我们的FRAM类型部件那样是Tj = 95C。  


    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解。 感谢亚伦的澄清,随时回来:)