This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:输入电压检查

Guru**** 2823485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572908/sn74lv165a-input-volatge-check

部件号:SN74LV165A

HI,SN74LV165APWR输入电压最小值为-0.5V (最大额定值),0V (工作条件)。 对于客户应用,输入电压将低于-0.5V,并保持约几ns,如波形下方所示。 请帮助检查是否存在任何风险。 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将于今天回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我不建议超过或超过ABS最大评级并违反数据表条件。
    但是,您尝试使用小系列电阻器限制下冲,这也有助于限制负瞬态期间的电流,从而避免钳位二极管的严重正向偏置。