This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:此部件如何处理输入上升时间过慢?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572822/sn74lvc2g17-how-will-this-part-handle-slow-input-rise-time

部件号:SN74LVC2G17

我们看到的设备的输入上升时间在600ns范围内。

PCIe重置信号是输入,输出重置NIC和FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    17具有施密特触发器输入,因此当输入首次超过正向阈值电压时,它会将输出切换为高电压。 (只有当输入达到负向阈值电压(较低)时,它才会变为低电压。)

    上升时间无关紧要;施密特触发器输入设计用于处理任意慢速信号。