This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A:上电压转换

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC373A, LSF0108, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571966/sn74lvc373a-up-voltage-translation

部件号:SN74LVC373A
主题中讨论的其他部件: LSF0108TXB0108

大家好,

是否有像SN74LVC373a这样的部件可以将电压从1.8V输入转换为3.3V输出? 如果不能,您能否推荐适合的调平器?

感谢您的参与!

此致

SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我不知道什么是可以做这种级别转换的373功能设备。 我将把这篇文章移到我们的翻译论坛,看看是否有人知道我没有找到的373设备。

    在我推荐电平转换器之前,您能否告诉我数据信号?

    它们的速度有多快?

    驱动它们的是什么(即最大驱动电流,V_OV/V_OL)?

    是否有电源预算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    他们需要一个1.8V至3.3V的双向100Mhz上电平转换器。 您认为LSF0108可以在那里工作吗?

    此致

    SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么是双向的? 闩锁表示单向信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地址/数据信号直接路由到闪存的数据引脚。 此外,它们还连接到闩锁。 锁存器由一条额外的线路控制,以“过滤”地址并将其发送到闪存的地址引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心我现在对您的问题了解得更少。

    请显示示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来有点像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有方向信号,您可以使用 方向控制电压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:
    很遗憾,没有方向信号。
    此致
    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后查看TXB0108。 但在1.8 V上,您的速度不会超过60 Mbps;这是您为自动方向感应支付的价格。

    LSF0108据说最高可达100 MHz,具体取决于负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF0108不能用于此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0108应该适用于翻译部分。  在100 MHz时,您的负载电容和上拉电阻选择对于确保一切正常工作至关重要。  请查看我们的应用手册"LSF系列电压电平转换"

    使用LSF系列器件实现高速转换的两个关键是尽可能缩短高电压轨迹,并在保持在驱动器件的输出电流限制范围内的同时选择尽可能小的电阻器。