This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572697/sn74avc8t245-sn74avc8t245

部件号:SN74AVC8T245

SN74AVC8T245的最大工作频率是多少?

无法在数据表中找到信息。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概览表 显示3.3 V时为100 MHz

    产品页面 显示:

    • 170 Mbps (VCCA < 1.8 V或VCCB < 1.8 V)
    • 320 Mbps (VCCA ≥1.8 V和VCCB ≥1.8 V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli:

    要根据数据速率估计最大频率,您可以将数据速率除以2。 因此,在这种情况下,320 Mbps相当于160 MHz。