This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Ref_A输入充当电流源

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571926/lsf0108-ref_a-input-is-acting-as-a-current-source

部件号:LSF0108

情况:

ref_a = 3.3V;

Ref_B = 5V,通过1K电阻器在测试期间限制电流,

EN=+5V,通过200K,

引脚1 = GND,

A引脚=开路,

B针脚+5V,通过10k

我发现当Vref_A - Vref_B > 1.2V时,参考A输入充当电流源。  我更换了芯片,检查了引脚并提起Ref_A PIN2以确认它是当前源。 我本以为参考引脚上只有泄漏电流。

有什么建议?

-CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CS:

    您需要将Vref_B和EN连接在一起,然后通过200kOhm电阻器将它们连接到5V电源。  请参见应用手册中的图1:LSF系列的电压电平转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    我认为这是问题所在。  每张图中都显示了这种联系,我想知道我是如何忽略它的。  我会尽快尝试一下。  

    谢谢。

    CS