This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125PWR,SN74AHC573,CD74HC377热数据请求

Guru**** 2811555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572424/sn74ahct125pwr-sn74ahc573-cd74hc377-thermal-data-request

请提供以下值:

-      SN74AHCT125PWR:TJ,θjc Ω

-      SN74AHC573PWR:TJ.

-      CD74HC377PW:θjc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非另有说明,否则所有逻辑部件的TJ (最大值)均等于最高存储温度150C。  有关完整说明,请参阅我们 的常见问题 页面。

    对于 θjc,我必须向我们的热建模团队提交请求,以生成这些值。  这可能需要长达两周的时间,因此请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    另请在此处查找IC封装热量指标的说明: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    最佳,
    Michael