This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125:SN74AHCT125PWRE4和SN74AHCT125PWRG4之间的差异

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/572108/sn74ahct125-difference-between-sn74ahct125pwre4-and-sn74ahct125pwrg4

部件号:SN74AHCT125

团队成员,您好!

希望你一切顺利。

此设备的PWRE4与PWRG4版本之间有何区别。

此致,

Randhir


WHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    这两种设备之间没有区别。
    从历史上看,无论设备是无铅还是符合RoHS标准,都有一个不同之处,但现在设备都是"绿色"设备。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Michael。