This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH1.6373万:ZRDR封装的EOL问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571938/sn74alvch16373-eol-issue-of-zrdr-package

部件号:SN74ALVCH1.6373万

大家好,

SN74ALVCH163ZRDR似乎未售出, 已被74ALVCH163ZRDR取代。

两种设备在封装,引脚布局 和性能上是否相同 ?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    您是在寻找74ALVCH163ZRDR还是74ALVCH1.6373万ZRDR?  其中一个在我们的门店中存在并可订购,另一个则不存在,从我所能找到的东西中也从未有过。

    我看到74ALVCH1.6373万ZRDR可供订购/发货,并且有数百万件商品库存。 此处是指向该器件的TI存储页面的链接。

    此外,您是否有要查找的74ALVCHxxxx设备的数据表?  这将帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maier,

    抱歉输入错误。 它是74ALVCH1.6373万ZRDR。

    某客户以前曾使用过SNALVCH1.6373万ZRDR,但现在不可用。 相反,该商店具有74ALVCH1.6373万ZRDR。 是否相同? t这两个数据表与sces020i.pdf (具有三态输出的16位透明D型锁存器--SN74ALVCH1.6373万 (修订版 i))。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个应该是相同的-我不确定区别是什么,但我猜是客户的收购还是名称更改。 在逻辑上,在这种情况下,函数1.6373万通常表示零件的工作方式和引脚输出,而系列LVCH则表示电气规格/功能。 除了表示这是TI部件之外,SN和74基本上没有任何意义。