This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:在2.5 V下工作时,SN74LVC2T45作为接收器的最大允许电压是多少?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571464/sn74lvc2t45-what-is-the-maximum-allowable-voltage-is-for-the-sn74lvc2t45-as-a-receiver-when-operated-at-2-5-v

部件号:SN74LVC2T45

数据表中显示的绝对最大额定值是6.5 V。但是,如果6.5 V数字仅在设备以5 V或任何其他电压水平工作时才是相对值,我希望得到一些澄清。 我使用此设备的电压级别是2.5 V

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值对您的电路设计不有用。 脚注1说:

    超出绝对最大额定值下所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些仅为应力额定值,Warning️️  在这些条件下或在建议操作条件下指定的条件之外的任何其他条件下,设备的功能操作均不是默示的。  Warning️️ 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

    如果任何值与某些VCC相关,则该值将显示在值中(例如"VCCA + 0.5 ")。

    如VI的推荐工作条件表所示,输入允许的最高电压为5.5 V,而不考虑VCC。