This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 和门

Guru**** 2943630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571300/and-gate

主题中讨论的其他部件:SN74AUP1G08, SN74LVC1G08

我需要2个输入和门,上升时间为0.3 .2.5ns (最小/最大)

VCC=3.3V,tpd最大为3ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD和上升时间取决于输出上的(电容式)负载。

    SN74AUP1G08的最大tpd为3.5 ns,负载较小(5 pF)。

    SN74LVC1G08没有5 pF的信息,但它比30 pF的AUP更快。