This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/571212/sn74avc2t245-sn74avc2t245

部件号:SN74AVC2T245

我是否可以连接VCCB = 1.8V,然后向其中一个引脚提供2.5V的信号?

我在数据表上没有看到任何限制,但仍需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "I/O是4.6 V容限"作为一项功能列出,并且绝对最大额定值和建议工作条件表明确允许输入。