This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS471编程算法

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/585424/sn74ls471-programming-algorithm

我正在为我知道已经过时了一段时间的零件寻找编程算法信息,但是我仍然需要。  它适用于SN74LS471N (或V)。  我可以从许多数据表存档位置找到基本规范,似乎大约有4页,但我没有看到任何显示编程信息的内容。  在哪里可以获得此信息。  TI和National都制造了这些部件,因此我知道有人拥有这些信息。  如果我的任何客户能够向他们的客户提供产品,这将极大地帮助我。  请告诉我TI是否愿意提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,跳过:
    我恐怕无法找到有关该部件的任何信息。 您是否可以上传找到的数据表副本或提供链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI从未制造过“SN74LS471”。 您是否确实有带有该标签的芯片? (互联网上所有这些欺诈性卖家的网页都不计算在内。)

    National的DM74LS471四页数据表 随处可见。 在TI收购National之前,任何附加信息似乎都已丢失。

    我想,要对其进行编程,您需要选择某个地址,该地址将所需的字词直接连接到输出引脚,然后将编程电压应用到某些输出以熔断保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过在谷歌搜索中键入"74ls471 datasheer",可以找到4页National Semi数据表的多个链接。  我看不到使用此回复上传文件的选项。  粘贴链接似乎也效果不好。  请直接通过我的Altek电子邮件与我联系,我可以提供我找到的内容。

    我相信包含 这一内容的TI数据库是 1981年的德州仪器(TI)双极微计算机组件数据手册,供设计工程师使用。  很遗憾,我没有这些书。  我希望TI在某人的货架上有一份副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以单击右下角的Use Rich Formatting (使用丰富格式)链接,以访问论坛的高级功能,包括链接,文件和其他功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有人说,TI从未制造471部件,但有人告诉我,它将出现在1981年德州仪器(TI)设计工程师双极微计算机组件数据手册中。  我正在努力寻找一份副本。  我知道National Semi也制造了该部件,TI接管了NSC,因此我希望,从两家公司开始工作起,至少会有一个小型的印刷材料库。  我还将从NSC搜索此信息,但我希望在TI找到此信息。

    National部件的2页和4页数据表的链接是:

    http://www.ece.usu.edu/ece_store/spec/7.4471万-20p.pdf

    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=54.4825万

    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/M/7/4/DM74LS471N.shtml

    http://www.datasheets360.com/pdf/3745778460383694844?query=74LS471&pqid=87519332</s>8751.9332万

    http://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=7.4466万d71559d15a7f02e18587dc9fa102f1f1b&type=O&query=74LS471</s>7.1559万 1.8587万

     我希望找到包含编程信息的后续页面。  我知道这是因为我在过去为这些零件制造了一个粗制程序员。  我确实找到了一个链接,指向1977年的整个数据手册,参考网址为:
    archive.org/.../1977_Bipolar_Microcomputer_Components_DataBook.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上一条评论中列出的最后一个链接中的数据手册显示了SN74S471编程过程。  它与相同470系列部件的National系列相同。

    我在 https://archive.org/details/bitsavers_nationaldaInterfaceBipolarLSIBipolarMemoryProgramm_6470.901万上找到了1983年国家书和74LS471部分

    具有等效TI信息的TI数据库 位于:
    archive.org/.../1977_Bipolar_Microcomputer_Components_DataBook.pdf

    这两个文件都包含我所需的编程信息。

    这些是扫描的整本书,可搜索文本。  此archive.org网站提供了数百个来自许多制造商的扫描数据库,可供免费下载。

    将来,如果要查找旧的数据库或手册,请让人们访问此网站,而不是仅仅告诉人们您的公司已经丢失了旧产品的产品信息。  通过向人们提供这些资源,您可以让他们找到自己需要的东西,然后找到一些,因为他们几乎可以找到任何他们可能需要的数据库。

    因此,我已经完成了,因为我已经找到了我要查找的信息。  我很失望,因为我无法在这里获得所需的帮助。

    我希望您能将我提供的信息转发给其他人,询问旧的过时部件。  您的客户将感谢您。

    跳过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Skip,

    遗憾的是,我们的内部网站上没有这些信息。 如果将来出现这种情况,我一定会让人们参考您提供的链接。