This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:接通电阻温度过高

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584998/txs0104e-on-resistance-over-temperature

部件号:TXS0104E
主题中讨论的其他部件:TXS0101

大家好,

客户想要了解我们的低电平输出电压与温度范围内的低电平电流。

我们是否有这方面的资料?

测试条件是VCCA=1.8V VCCC=3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luke:

    以下是我过去为TXS0101收集的一些数据。 它应适用于TXS0104E。 根据我的测试,温度变化不大。 VOL中最大的因素是通过通道晶体管的电流,这将由内部上拉电阻和任何外部上拉电阻的等效并联电阻决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    感谢您的数据。

    当MOSFET打开时,您能否共享导通电阻值?

    如果您有温度变化数据,则最好使用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke Sun,

    遗憾的是,对于该器件,内部MOSFET的接通状态电阻没有CHAR数据。