This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:能否将OE与VccA绑定?

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584669/txs0102-can-you-tie-oe-to-vcca

部件号:TXS0102

团队,

我有一位客户希望在设备上没有VccA时保持设备高阻抗状态。 实现这一目的最简单的方法是绑定引脚,并且,由于OE处于低电平活动状态,当VccA不存在时,这将使设备进入所有I/O的高阻抗状态 但是,数据表建议在两个电压都存在且稳定之前保持OE低电压。 此针脚是否会导致零件内部出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    你们在这方面有什么进展吗? 我还没有收到任何人的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus您好!

    OE可以安全地连接到VCCA。 不存在损坏设备内部的风险。