This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:输出电压仅达到4.2V,而VCCB为5V

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584802/sn74alvc164245-output-voltage-only-reach-to-4-2v-while-vccb-is-5v

部件号:SN74ALVC16.4245万

大家好

 我的客户正在使用SN74ALVC16.4245万进行电压电平转换,他们遇到了输出电压电平问题。

 VCCA由3.3V供电,而VCCB由5V供电,A为500Hz脉冲输入信号,但B在无负载的情况下只获得4.2V电压,我想知道您知道它有什么问题吗? 谢谢。  

此致,

王德兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压测量的精确度如何? 使用万用表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是由示波器测量的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供示意图或方框图? 在无负载的情况下,它应该不会有驱动5伏电压的问题。