This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC00:SN74AC00和SN74HC00上的哪些门/针对ESD敏感?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC00, SN74AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583966/sn74ac00-what-gates-pins-on-sn74ac00-and-sn74hc00-are-esd-sensitive

部件号:SN74AC00
主题中讨论的其它部件:SN74HC00

SN74AC00和SN74HC00上的哪些门/引脚对ESD敏感?

也对74HC4051上的ESD敏感引脚感兴趣。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好, 输入和输出对ESD敏感, 您如何使用这些 部件?   我们拥有ESD保护设备,可用于保护通用信号线,使其达到法规级别 。http://www.ti.com/lsds/ti/interface/esd-emi-protection-overview.page

    RS

    艾伦

    TI FAE UK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速 响应。

    我已经订了配件,不想再加其他的配件了。

    Vcc或电源输入是否也对ESD敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD保护可避免对电源或接地线路的放电,在该线路上,它会达到最低阻抗,即对去耦电容器和电源的放电。 芯片本身通过具有比这些芯片更高的阻抗来隐式保护。