This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:CD4093BE上阈值电压的测试条件,

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584501/cd4093b-the-test-condition-of-threshold-voltage-on-cd4093be

部件号:CD4093B

您好,

 

关于CD4093BE的阈值电压,我的客户正在询问一个问题。

(数据表第2页)

 

(问题)

(1)他们通过下图了解输入测试条件(Vin)(a,b)。

他们的理解是否正确?


 

 

 

(2)如果是单侧输入(1,5,8,12引脚或2,6,9,13引脚),则需要参考输入测试条件“A”。

如果是两个输入(1和2,5和6,8和9或12和13),则需要参考输入测试条件“b”。

他们的理解是否正确?

我只是问它以防万一。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的;这正是这些测试条件所描述的。