This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:示意图查看

Guru**** 2592300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584335/sn74avc4t245-schematic-review

部件号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其它部件:SN74LVC125A

请 查看此示意图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    设备似乎已正确连接,可从xBn到xan进行单向转换,将信号'OC-SGMII_MDc'展开至4 'A'输出。 似乎有人担心线路上的振铃,因为他们在每个输出中添加了33欧姆的电阻器。 也许它们是长轨迹或电线?

    每个电源上的旁路电容器的尺寸都适当。

    只有一个问题-为什么要用翻译来完成简单的缓冲工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC125A在1.8 V下具有较低的驱动强度,因此您可能会在没有电阻器的情况下离开。 (但其引脚的排列方式不是很好。)