This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:最大推进延迟

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583970/lsf0102-max-prop-delay

部件号:LSF0102

您好,

LSF0102的最大传播延迟是多少? 以前的数据表已通知1.5ns,需要确认以满足应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,庞

    LSF0102与大多数逻辑设备不一样。 它基本上是每个通道上的单路晶体管,当输入达到特定阈值时会关闭(即高阻抗)。 输出边缘速率将是输入信号+晶体管延迟(~1ns)+远端RC曲线的函数。因此,没有列出的最大值。 理论上,您可以拥有一个需要几秒钟才能上升的边缘,或者一个需要纳秒的边缘,具体取决于负载条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢客户的反馈跟进:如果有典型规格,为什么不包括最大规格?

    换言之,如果对"typ"做出某些假设,则"max"应假设芯片的P/V/T偏移最坏情况下显示max (对于相同的"typ"假设)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是一个广泛的项目,为零件添加保证的最大值,我担心我们的资源已经负担沉重。