This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:功率计算

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584175/sn74lvc1g04-power-calculation

部件号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他部件: ash

您好,

我正在为该IC进行功率计算。我浏览了下面的文档

之后我完成了计算。请您验证:-

VCC=3.3V,icc=10uA             静态PD=Vcc*ICC=0.033mW

CPD=18pf,Fi=10MHz,Ni=1             瞬态PD=Vcc*Vcc*Fi*CPD*Ni=0.196mW

cl=15pF,fo=10MHz (假设),NSW=1     电容式PD=Vcc*Vcc*Fo*NSW=1.63mW

因此,Total PD (max)=静态PD+瞬态PD+电容性PD=3.63mW

因此,我可以考虑SN74LVC1G04的最大功耗3.63mW。

我认为这是太低的价值。 它是否适合功耗计算??

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ash,

    您的第三个方程式缺少Cload,但您的计算似乎包含了它,因此没有问题。 我仔细检查了你们的数学结果,得到了同样的结果。

    在正常操作中,您实际上希望看到的功耗比此低得多,但这是最大值的好值。