This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:功率计算

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583252/txb0104-power-calculation

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件:ash

您好,

我正在电路中使用此部件,我想知道此部件的总电流消耗是多少?我正在操作此设备将3.3V转换为2.5V

我正在计算整个主板的总功耗,所以我想测量电平转换器的总功耗。

谁能分享我的计算结果?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ash:

    我建议您通读应用报告《TXB型转换器电压转换指南》,以更好地了解它们的工作方式,然后您可以使用应用报告《CMOS功耗和CPD计算》中的公式计算总功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已经浏览了上面提到的文档,在“CMOS Power Consumption and CPD Calculation (scaa035b)"文档第8页中,提到的情况与单位切换的情况一样,方程4中的NSW是1。

    我想知道新南威尔士何时可以在方程式4中成为2 (第8页)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NSW表示正在交换的位数--如果有两个信道都以相同频率交换,则可以使用NSW =2的公式。  如果您的信道在不同频率下运行,您可以将两个单独计算的结果与NSW = 1相加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    感谢您的回复。
    我完全浏览了两个文档,这有助于我的基本知识,但我仍然无法完成IC的功耗计算。

    总功耗=静态PD+Dynamic PD

    问题1:-
    statis PD=VCC*ICC
    但这里我们有两个不同的电压组VCCA和VCCB,如何计算静态PD?

    我也不清楚动态功率计算。

    问题2:-瞬态功率计算将在6.16 第10页完成,但我的信号是双向的,所以需要选择哪一个CPD我不知道?


    问题3:-电容负载功耗-
    此电平转换器的一端连接到SoC,另一端连接到TI TS3A5018PWR MUX。
    我需要哪一侧承受负载电容?

    谢谢
    Ashu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ash,

    感谢大家通读这两份文件,我认为这将使我更容易解释。

    TXB0104比单逻辑门复杂,但也适用相同的基本功率计算。

    上面的红线表示与A电源的连接,蓝色线表示与B电源的连接。 当设备处于静态状态(即未切换)时,标有'A'(原谅我的错误手写)的驱动程序将被关闭,标有'B'的驱动程序正在驱动线路通过4kΩ Ω 电阻器。

    基本上,您可以将其视为两个缓冲区-一个来自VccA,输出到A1侧,另一个来自VccB,输出到B1侧。

    4kΩ 线路驱动一些负载(正常CMOS输入除外),则电阻器应仅在功率计算中考虑。 CMOS输入上的电流通常以纳米为单位。

    简化的原理图(同样,请原谅我的错误工程图):