This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4.0106万B:CD4.0106万B数据表问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/584116/cd40106b-cd40106b-datasheet-issue

部件号:CD4.0106万B

尊敬的论坛成员:

我在CD4.0106万B数据表中找不到一些数据,因此我需要您的帮助。

1. 输出源电流最大值表(根据工作温度)。  

2. 输出汇电流最大值表(根据工作温度)。

3.图1至图4 (在第9页上,相关IO源/汇曲线),我在曲线图 和测试条件备注中都找不到工作温度条件。

提前感谢

Carl Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!

    电气特性中给出的IOH和IOL值说明了设备应在何处操作。 我建议不要超出所列的值。  与大多数逻辑设备一样,该部件可以驱动比列出的电流多得多的电流,但会出现散热问题。 请注意绝对最大额定值表中每输出的最大功耗(100mW)。

    您提到的数字都是'典型特征'部分的一部分,除非另有说明,否则应假定在室温(25C)下获取。