This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108泄漏路径问题

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583489/txb0108-txb0108-leakage-path-question

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: TXB0304

数据表显示当VCCA打开且VCCB关闭时,其IO端口将被禁用。 “禁用”是否表示高-Z? 客户担心VCCB关闭时是否存在任何泄漏。

 TXB0108和 TXB0304有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    禁用表示高Z 您回答正确。

    在部分断电条件下,输出也会被禁用并进入高阻抗状态。 此功能称为VCC隔离。 如果VCCB = 0 V,则A端口被禁用。 同样,如果VCCA = 0V,B端口将被禁用。

    除信道计数差异外,主要差异包括以下内容:

    TXB030X器件的低电压范围-低至0.9V

    TXB010X的VCCB电压范围更高-高达5.5V

    在TXB010X中,VCCA必须小于或等于VCCB,而在TXB030X器件中,VCCA或VCCB可以是较高的电压。

    希望这能有所帮助!
    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    只是Michael的帖子的一个小补充:

    TXB0304的不同之处在于其输出由1k缓冲区驱动,而不是驱动TXB0108的4K缓冲区驱动。 与TXB0108 (高达100 Mbps)相比,这使TXB0304能够以更高的数据速率(高达140 Mbps)运行。

    此外,由于输出由1k缓冲区驱动,因此需要主机设备具有更高的驱动器强度以使1k缓冲区过载。 数据表建议主机能够提供/接收至少3mA的电流,以便正常工作。 TXB0108只需要主机来输出/接收2mA电流。