This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:请求SN74AVC4T245PW I2S支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, TXB0104, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/583414/sn74avc4t245-asking-for-the-sn74avc4t245pw-i2s-support

部件号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他部件:SN74LV4T125TXB0104

大家好,
客户想知道他们是否可以使用SN74AVC4T245PW将音频I2S电平从1.8V切换至3.3V?

您能帮您检查一下吗?

I2S具有MCLK,BCLK,WCLK和数据线。
最高速度可能需要24MHz。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是;I²S使用普通CMOS信号,数据表显示1.8V至3.3V转换支持高达380 Mbps。

    (I²S Ω 是单向的,四个信号都在同一方向,因此单向电平转换器(如SN74LV4T125)也可以工作。 但在这种情况下,它可能比AVC4T245使用更多功率。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:
    感谢您的回复。

    您可以帮助回答以下问题吗?
    1.为什么LV4T125使用的功率比AVC4T245更大?
    2.我们建议使用哪种1.8V>3.3V电平转换器设备?
    3.对于TXB0104和SN74XXX单向,哪一种更适合I2S 1.8V>3.3V电平转换器应用?

    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV4T125只有一个电源;它允许通过较低的输入阈值进行升转换。 这意味着1.8 V信号仅部分打开输入晶体管;请参阅 常见问题

    TXB具有自动方向感应;因此,它需要驱动它的设备具有高驱动强度,并且其自身的输出具有低驱动强度。 但是,这不是I²S Ω 信号的问题。

    所有三台设备都可以正常工作。 按价格,和/或大小和/或功耗进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Clemens的回复。
    SHH,
    LV4T125是单电源单向电平转换器。 当输入电压为1.8V时,电压为3.3Vcc时,所消耗的ICC电流高于静态电流。 您可以考虑使用带双电源的SN74AVC4T245,这有助于降低系统的电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas和Clemens,您好!
    感谢您的宝贵意见。

    Thansk,
    SHH