This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2612万:TXS0.2612万

Guru**** 2927770 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582762/txs02612-txs02612

部件号:TXS0.2612万
主题中讨论的其他部件: TXS0206AWL1833TXS0108ELSF0108TXB0106

尊敬的先生:

寻求 纯电压转换器(数据速率较低)的客户,他们获得了TXS0.2612万。

他们问我们是否有其他部件,如TXS0.2612万,但要以更便宜的价格打包。

我在网站上查看了获取TXS0206A,但价格较高,您是否有适合条件的建议部件?

谢谢,Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果客户正在寻找电压转换器,我们有多种选择。 您能帮我们缩小他们的要求吗?

    TXS0.2612万有6行转换,其中5行是双向的(数据在线路上双向传输),1行是单向的(数据在线路上单向传输)。

    由于他们不需要TXS0.2612万的选择功能,我们可以推荐其他各种部件来满足要求。

    您是否可以共享所需的转换行总数,它们的方向性(单向,双向和方向控制)以及所需的比特率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    使用它与TI WL1833 Wi-Fi/BT模块的SDIO连接的客户,因此将有5个双向(4位数据和命令)和1个单向(时钟),时钟速率为50MHz。 请帮助您以更低的成本推荐好的解决方案。

    谢谢,Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我相信其他唯一可能的解决方案是TXS0108E或LSF0108,这两种解决方案的价格都比TXS0.2612万高。 遗憾的是,我认为我们没有比TXS0.2612万更便宜的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    TXB0106 是我向您的客户推荐的部件。 它具有6个双向通道,在电压> 2.5V时以50MHz的频率工作。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是TXS0106的价格比TXS0.2612万还高,因此这种做法无法实现目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 抱歉,我一定是误读了定价。