This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4.0106万B:CD4.0106万BM更换解决方案调查

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582771/cd40106b-cd40106bm-replace-solution-survey

部件号:CD4.0106万B

大家好,


关于CD4.0106万BM进入EOL。

您能否帮助我们建议直接更换功能,参数和引脚的设备? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CD4.0106万B可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    看起来CD4.0106万B没有SOIC软件包。
    能否帮助提供CD4.0106万BM SOIC P2P解决方案?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心CD4k逻辑部件系列在功能和电压范围方面都是相当独特的,我们没有其他具有相同功能的系列。

    您能否告诉我有关该应用程序的更多信息,以便我尝试帮助您找到更换部件?  我敢打赌,CD4.0106万B将是最好的解决方案,但如果您的工作电压为或低于5V,我们可以探索其它设备。