This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AVC4T774, TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582899/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他部件: SN74AVC4T774TXB0104

为LSF0204的类似翻译而努力 ,但却是为不可回避的翻译

当前的(双向)会产生问题。(它具有高输出阻抗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    我们提供了许多翻译解决方案。 您能告诉我需要翻译什么内容,以便我提出建议吗? 电压,速度,负载条件和接口名称都非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要rut包和:
    UART:Rx,Tx,CTS,RTS

    MCU:3.3V BT:1.8V
    Tx --> Rx
    Rx <-- Tx
    CTS <- RTS
    RTS -> CTS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eli:

    我认为SN74AVC4T774是一款非常合适的款型。 它具有单独的方向控制引脚,用于配置信号线路,并可在3.3V和1.8V之间转换。 但它仅提供PW,RSV和RGY封装。

    TXB0104在rut封装中提供,也可以正常工作。

    您的工作数据速率是多少? 您是否要在长轨迹或电缆上行驶?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。