This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:输入未排种规格

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581667/sn74ahct14-input-unsershoot-specification

部件号:SN74AHCT14

您好,

我想问您以下有关AHCT14下冲/超冲规格的问题。

1)您能否告诉我下冲/过冲电压的实际规格?

   我的客户评估了AHCT14,连接了"引脚4 -引脚5"和"引脚8 -引脚11"。

   然后,客户观察到烟尘电压不足:-0.72V @引脚5和-0.92V @引脚11。

   此下冲是否正常?

  此连接是否存在任何问题(引脚4 -引脚5,引脚8 -引脚11)?  

2)您是否有设计PCB图案的指南? (长度,宽度,减振寄存器等)

   这次,图案设计如下所示。

        -"pin4 - pin5"   :长度5 mm ,宽度0.2 mm

        -"PIN8 - pin11" :长度8 mm ,宽度0.2 mm

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    感谢您的善意。

    让我等待答案。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi:

    很抱歉,我们的回复被延误了。

    我不完全理解您在第一个问题上的意思,但只要通过钳位二极管的电流限制为20 mA,下冲也是正常的。

    在第二个问题上,我们在数据表末尾提供了每个包装的机械规格,但是占地面积的创建通常由客户决定。 如果您有一个需要占用空间的特定软件包,我可以做更多的研究,看看我们是否有什么可以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,