This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:请推荐此IC的替代产品,需要隔离功能!

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, ISO7640FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582437/sn74lvch16t245-please-recommend-a-substitution-of-this-ic-isolation-feature-wanted

部件号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他部件: ISO7640FM

您好,

我现在正使用 SN74LVCH16T245进行开发,在我的设计中将3.3V从5V传输到5V,但我发现信号受到以下电路的干扰,所以我想用一个隔离电路来替换它,它与这一电路具有相同的特性,但加上隔离功能 ,它们是:

  • 3.3V输入/输出5V
  • 16个通道
  • 最大传播延迟4.3ns或less,越少越好
  • 在输入和输出之间隔离

请给我一些建议, 非常感谢!

此致,

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这种干扰是不是可以用隔离器来避免的。

    但如果您要使用 隔离器,则必须使用多个芯片。 最快的是ISO7640FM,7 ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我已经在整个互联网上找到了16个通道的数字隔离器,更不用说每天少于5ns,我想我会放弃这个替换计划。