This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:需要电压电平转换器的布局示例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582304/sn74avc32t245-require-layout-example-for-voltage-level-translator

部件号:SN74AVC32T245

尊敬的先生/女士:

在SN74AVC32T245数据表图14中,提供的布局图仅与32缓冲器/驱动程序路由匹配。 因为它只使用单个电源。 请提供电压电平转换器的布局图,其中使用了两个电源VCCA和VCCB。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一数字只是从欧洲航空航天研究所14应用报告中抄录的。

    您必须将两个中心球(H/J-3/4)穿过VIA,以便为两个附加的VCC迹线留出空间。

    但是,如果四个xDIR和xO̅E̅ Ω 信号被绑定在一起,您需要的迹线就会更少,并且可以避免这些通量;如果2DIR=3DIR和2O̅E̅ Ω= 3O̅E̅ Ω,请参阅以下更改: