This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:关于SN74AVC8T245-Q1的外部上拉要求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245-Q1, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577887/sn74avc8t245-q1-regarding-external-pull-up-requirements-for-sn74avc8t245-q1

部件号:SN74AVC8T245-Q1
主题中讨论的其它部件: SN74AVC8T245

你(们)好

我正在使用 SN74AVC8T245-Q1作为RMII接口。

请告诉我,这是否可用于RMII应用,如果使用,是否对相同的I/O线路有任何上拉要求。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    我们已经看到其他客户使用此RMII转换器没有问题,但是您将无法以1000 Mbps以太网速度运行,因为转换器的最大数据速率为380 Mbps。 我不知道你对上拉的问题是什么。 您有什么办法可以为我澄清这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer

    感谢您的回复。

    我是否需要连接SN74AVC8T245的I/O线路上的外部上拉电阻器,或者是否可以直接连接。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nitesh,

    SN74AVC8T245由缓冲器驱动,因此无需连接上拉。 如果您有任何未使用的I/O针脚,则应将输入连接至接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Azoer

    感谢您的确认。


    只是想检查我是否需要将任何高电阻值连接到电源引脚,如图所示。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nitesh,

    您发布的图片未显示,但我假设您正在讨论连接到DIR和OE引脚的电阻器。 这些电阻器是不必要的。 如果您计划保持OE和DIR固定,您只需将OE直接连接到地面,并将DIR直接连接到地面或VCCA,具体取决于您将使用的方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer


    我现在已附上您可以检查一下吗。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前从未见过这种配置。 我建议不要使用该电阻器,它只会增加功耗。