This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC112A:用于射频应用的LVC112A分频器

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582183/sn74lvc112a-lvc112a-frequency-divider-for-rf-applications

部件号:SN74LVC112A

尊敬的论坛成员:

我想使用LVC112A FF 作为FM收音机VCO的分频器来测量和显示2.3V电源电压范围内的电台频率。

 两个'112A封装可以 通过纹波计数器提供1/16的除法比(它的优势是下一阶段 切换频率更低,产生的总功耗更低)。

VCO信号电平典型值 700mV峰间正弦曲线。 我想尽可能简单地设计VCO缓冲器,实际上它是一个通用收集器

放大器(AV=1)。 根据'112A数据表,CLK输入没有施密特触发器操作, 因此-理论上-当输入偏置到VCC/2时,使用VCC-GND之间的简单电阻器网络,并且信号是交流耦合信号时,它可以接受低电平(希望内部输入逆变器能够充分成形,并将理想的方形波形恢复到其他内部电路)

我想问 一下,  在应用如此低电平和高频信号时,是否有人对LVC系列进行过类似的实验?

之前我已成功使用74LV163A,但在固定的3V3电源和ca上。 1,5-2V峰间电平。

提前感谢!

约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将正弦信号输入比较器(首选)或施密特触发器,以便在第一次触发前清理边缘,否则输入边缘将太慢,并导致电流消耗过大。

    只要您在设备的最大频率(120 MHz @ 1.8 V)下工作,您就应该可以使用它。 这听起来像是一个有趣的项目。