This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:要求1.8V至3.3V I2S电平转换

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/582167/txb0104-asking-for-1-8v-to-3-3v-i2s-level-shift

部件号:TXB0104

大家好,
客户的主芯片输出电压为1.8V I2S。 数字安培级别为3.3V。
那么,我能否向您确认客户是否可以将TXB0104用于1.8V至3.3V电平转换设计?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    TXB0104可用于I2S。 只需确保遵循8.3 第3节中有关迹线长度和负载电容的数据表建议,并确保驱动器可以提供/接收至少2mA的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是可行的,具体取决于所需的速度和驱动强度。

    由于自动方向感应,TXB设备的输出驱动器较弱。 一般而言,当您实际上不需要自动方向感应时,应使用单向或方向控制的电平转换器。

    有多少信号? 朝哪个方向? 速度如何?