This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1.6834万:部件SN74AVC1.6834万的封装细节(焊盘尺寸,焊片掩码和膏状掩码)

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581346/sn74avc16834-footprint-details-pad-size-solder-mask-and-paste-mask-of-part-sn74avc16834

部件号:SN74AVC1.6834万

 请帮助我获取部件SN74AVC1.6834万的封装尺寸详细信息(焊盘尺寸,焊片掩码和粘贴掩码)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他们今天将就此主题与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Narendra,

    您计划使用什么软件包? 除了数据表末尾提供的详细信息之外,您还需要其他信息吗?
    我可以找到类似的设备,它们可能具有占地面积的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!

    提供的详细信息数据表仅适用于封装,没有占地面积的详细信息。

    我需要与DGG0056A文档中提供的类似的占地面积相关的详细信息。 请参阅随附的文档。

    我在 设计中使用DGV封装类型(TVSOP) 56引脚 。

    br / Narendrae2e.ti.com/.../Footprint-Refrence-TSSOP_2D00_56.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接的DGV印迹。

    e2e.ti.com/.../DGV0056A_5F00_4220240_5F00_NR.pdf</s>422.024万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyash,您好!

    非常感谢您共享该文档。 是的,它回答了我的问题。

    但我对垫片尺寸(0.2 mm)有疑问,因为与最大销钉宽度(0.23 mm)相比,垫片尺寸的宽度较小

    这样可以吗?

    另外,为什么有两种焊锡掩模方法? 在哪种情况下使用了其他方法"焊锡掩码定义"? 请提供详细资料。

    BR / Narendra