This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2612万:关于VILmax和VIHMIN规范的说明

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581886/txs02612-clarification-on-the-vilmax-and-vihmin-spec

部件号:TXS0.2612万

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 客户要求我对以下零部件的VILmax和VIHMIN规范进行一些说明?  

TXS0108E

TXS0.2612万

 

这两个部件似乎都具有非常严格的输入规格(例如 VILmax = 0.15v和VIHmin = 1.4V或1.6V (对于VCC = 1.8V),这意味着这些部件不能与几乎任何FPGA LVCMOS输出(典型值 VOLmax = 0.45v,VOHmin = 1.35V,VCC = 1.8V)。  我知道他们在室温下工作,看到这些部件在各种基于FPGA的商业产品上使用,但需要确保这些部件在温度下工作。  因此,我需要澄清,因为零件的输入规格。