This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244A等效产品,不带总线保持

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A, SN74LVC244A, SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581897/sn74lvth244a-sn74lvth244a-equivalent-without-bus-hold

部件号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC244ASN74LVCH244A

大家好,我有一位客户正在寻找与SN74LVTH244A兼容但不带总线保持功能的逻辑设备。  我们能否确认像SN74LVC244A这样的设备没有总线保持功能?  如果不是,我们会推荐什么?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jarrett,

    我可以验证SN74LVC244A没有总线保持输入。  有一个单独的部件,即SN74LVCH244A,它具有这些部件(H表示总线保持输入)。

    任何'244逻辑函数都将与SN74LVTH244A引脚兼容-如果您只在TI.com上搜索'244,您可以看到相当大的可用部件列表。  如果您了解其应用程序的更多详细信息,我们可以推荐更好的部分。