This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里可以找到历史SN9.6912万的数据表? 是否有等效项?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581576/where-to-find-datasheet-for-historical-sn96912-is-there-an-equivalent

您好,

我拥有  20世纪70年代的旧款TI PC-100A热敏打印机(与TI-59/TI-58/SR-52袖珍计算器一起使用),它使用三个SN9.6912万驱动热敏打印头。 不幸的是,电路似乎有缺陷,即一行不工作,互换两个芯片移动列,这表明它不是打印头问题,而是电路问题。

 据我所知,SN9.6912万是 一种驱动电路

遗憾的是,网站上没有提供数据表SN9.6912万的来源

问题:

1.从何处获取SN9.6912万数据表(TI归档???)

2. SN9.6912万是否有1:1的替换(引脚输出,电路)?

非常感谢您的帮助。

此致,
Frank Scherie

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,我在TI的档案中找不到SN9.6912万。
    也不是Web上的数据表。

    我们的过时产品网站将客户推荐给我们的授权分销商,以获取过时产品。
    www.ti.com/.../obsolete.htm
    遗憾的是,SN9.6912万也不在该数据库中。

    恐怕我们在这方面无法提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ed,

    感谢快速响应!

    此电路是否可能是某种自定义电路-仅为打印机制造?

    PCB如图所示-

    www.datamath.org/.../JPEG_PC-100_PCB.htm

    SN9.6912万是DIP14 -与白色连接器不远(向上)。 据我所知,电路在12伏直流电下工作。 我猜是9.6912万中的12点--> 12伏

    我在另一个设备上发现电路

    www.datamath.org/.../ti-5225.htm

    它还包括热敏打印机

    背景:35年前,我们参加了Ti-59/PC-100A初级高级编程课程,然后转用TI-99/4A,这是我的第一台计算机。 仍拥有该产品,并于多年前在ebay上购买了TI-59/PC-100A。 由于这一缺失的列让人很恼火,我尝试更换电路(有两个经销商,库存为865和2400)-但我希望我能获得有关电路功能和引脚输出的信息-而不是拆焊一个电路, 将其放在试验电路板上,并使用DSO和万用表执行一个很好的会话.....

    目前我正在研究Y(R-Y)(B-Y)到RGB转换器,因为欧洲版本的TI-99/4A使用此颜色模型(不同于美国型号)-使用Tina模拟工具-当然-来自TI的TN062运算放大器。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的办公桌上有一个59和一个58C。 59号的读卡器比当时领先了一段时间。
    这些计算器功能强大,但也非常耗电,电池寿命不长。
    我在德克萨斯A&M的工程课程中使用了它们,'86。

    IC很可能是定制的,并且只为TI的计算器而制造。
    TI为其产品定制了许多外部不提供的IC。
    随着事情的发展,设备的详细信息从未以数字方式输入过。
    SN9.6912万材料可能存在于松散的叶片粘合剂中。

    我打赌你可以在跳蚤市场找到一个计算器,用它来做零件。
    祝你好运。