This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关VILmax和VIHMIN规范的说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581844/txs0108e-clarification-on-the-vilmax-and-vihmin-spec

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件: TXS0.2612万LSF0108

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 客户要求我对以下零部件的VILmax和VIHMIN规范进行一些说明?  

TXS0108E

TXS0.2612万

 

这两个部件似乎都具有非常严格的输入规格(例如 VILmax = 0.15v和VIHmin = 1.4V或1.6V (对于VCC = 1.8V),这意味着这些部件不能与几乎任何FPGA LVCMOS输出(典型值 VOLmax = 0.45v,VOHmin = 1.35V,VCC = 1.8V)。  我知道他们在室温下工作,看到这些部件在各种基于FPGA的商业产品上使用,但需要确保这些部件在温度下工作。  因此,我需要澄清,因为零件的输入规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Randhir,

    Vil规格保证如果输入电压低于0.15V,输出电压将低于0.4V。 实际上,Vil可能高于此值,但您的相应Vol也会增加,因为在传递低电平时,TXS充当打开开关。 基本上,输出将等于输入电压加上通过低电压时通过内部通道晶体管的电压降。 例如,下面是我为TXS0108E制作的体积和体积比较图。

    VIH参数也是非常保守的指定参数。 实际上,只要内部通电晶体管关闭,就会发生VIH,通常是在VCCI/2周围。 但是,由于数据表是按其本身规格的,因此我们无法保证它适用于低于数据表中发布的值的任何值。  

    遗憾的是,我只能告诉您,您可能会摆脱典型的LVCMOS体积和VOH规格,但当您决定在数据表参数之外操作时,我无法作出任何保证。 此外,我还测试了Vil vs Vol,温度范围在-40 C至65 C之间,而温度差异可忽略不计。  

    如果您的应用程序需要双向转换,则可能需要查看LSF0108。 它是被动双向转换器,因此没有任何Vol或Vil规格要求。