This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245RHL /散热垫可连接至GND?

Guru**** 2525080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581690/sn74avc8t245-sn74avc8t245rhl-thermal-pad-can-be-connected-to-gnd

部件号:SN74AVC8T245

您好,

请让我问 一下SN74AVC8T245RHL的散热垫是否可以连接到GND。 我认为应该可以,但让我提问,因为数据表中没有信息。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    散热垫可以连接到地面或保持浮动。 除非数据表中另有说明,否则对于所有标准逻辑器件(SN74xxxxxxxxxxxxxxxxx)都是如此。