https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581187/lsf0108-lsf010x-layout
部件号:LSF0108主题中讨论的其他部件: LSF0204
您好,
我正在查看LSF0108,了解低引脚数总线应用,并对布局有一些问题,请帮助我澄清。
1.数据表中的布局指南说明信号轨迹应尽可能短。 那么,它应该有多短? 有号码吗?
2. A侧的信号轨迹长度是否应与B侧的长度相同?
谢谢你
此致,
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581187/lsf0108-lsf010x-layout
部件号:LSF0108您好,
我正在查看LSF0108,了解低引脚数总线应用,并对布局有一些问题,请帮助我澄清。
1.数据表中的布局指南说明信号轨迹应尽可能短。 那么,它应该有多短? 有号码吗?
2. A侧的信号轨迹长度是否应与B侧的长度相同?
谢谢你
此致,
Kevin
你好,Kevin
它取决于信号的速度和线路上的电容量。 通常,长迹线的电容更高,因此最大速度将受到电容的限制。 这在转换的高电压侧尤其重要。
要直接回答您的问题,'组'通常为一英寸或两英寸。 长轨迹是指沿着电路板弯曲,甚至通过连接器连接到其他电路板的轨迹(我在主板上看到一个带有20 cm 的轨迹,然后是连接到子板的30 cm 电缆的连接器。) 如果您必须有长迹线,请将其放在设备的低电压侧(即'自主转换'导线)。
这都是相对的--你可以进行很长的跟踪,使它们增加的电容有限。 如果您可以共享应用的详细信息(总线速度,转换电压,驱动电流功能,上拉电阻器,输入电容), 我可以让您更好地了解最佳布局实践。
**编辑后,我不小心将高/低电压混合在一句话中。
在25 MHz时,转换信号对电容负载非常敏感。 如果可以的话,我会尽量使器件的3.3V端保持在5pF以下。 在这种情况 下,您应该能够在1.8V Ω 上使用1 kΩ 上拉,在3.3V上使用330上拉。
这将需要驱动设备吸收11.8 mA -这通常是使用被动转换器(如LSF0108)的限制因素。
您可以使用500 Ω 电阻器将该要求降低到8.4 mA,但超过此值会对信号完整性造成太大影响。
没问题,Kevin,我很乐意为您提供帮助。
半导体器件中始终存在一些泄漏,但当使能引脚接地时,此器件将处于'高阻抗'模式,您应该不会看到太多的漏电(如果有的话,它将在NA范围内)。
关于使用LSF0108 (以及除LSF0204之外的所有其他LSF设备)的启用引脚的注意事项:您不能将启用引脚驱动到高位...这会使转换电路混乱。 我在这里用蓝色突出显示了我所说的电压节点。
EN和Vref_B引脚在操作过程中的电压与VCCB不同(它们由通过200kOhm电阻器的电流偏压)。 如果要使用EN引脚禁用设备,请使用漏极开路设备将该节点连接至接地。