This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:可能是数据表的类型(简体示意图)

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580952/sn74aup1g125-maybe-typo-of-datasheet-simplified-schematic

部件号:SN74AUP1G125

您好,

我只想确认一下数据表第1页的"简化示意图"。

下面是一个示意图。 我想这可能是打字错误。。。对吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '125是一个没有施密特触发器的三态缓冲器。

    第一页上的简化示意图是错误的;9.2 部分中的图像是正确的:

    (10.1 部分中的数字是错误的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,我一定还没有喝过咖啡 谢谢克莱门斯!

    是的,ST符号不应出现在此处... 我将把这一问题列入我们的清单以供更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-san,Clemens-san,

    非常感谢您的支持!

    此致,