This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:正在查找双位24MHz LVCMOS时钟电平转换器

Guru**** 2517270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581380/sn74avc2t244-looking-for-dual-bit-24mhz-lvcmos-clock-level-translator

部件号:SN74AVC2T244

您好,

寻找从3.3V到2.5V的24MHz双位电平转换器。

我可以使用 SN74AVC2T244 吗?

或者是否有任何值得推荐的部件?

请让我尽快得到您的答案。

此致,

尼基

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,

    我要将此主题移至翻译论坛,您的请求将获得最佳支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicky,

    仅根据电压和数据速率要求,我认为这应该是一个合适的解决方案。