This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:关于TXB0304应用程序

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581427/txb0304-about-txb0304-application

部件号:TXB0304

尊敬的支持团队:

客户在下面使用TXB0304,他们使用它来隔离与具有使能功能的FPGA的连接,以避免FPGA无法通电时,FPGA会拉动SPI总线。根据我们的D/s,两侧都是1.8V电平,

1.输出不能上拉,因此它们只在输入处使用上拉, R1要高于20k,其它的使用4.7K

2.打开OneShot时,MOS内部电阻几乎为0,它们会在TX侧添加串行电阻。

您能否帮助检查设计是否正常? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    在输入端有上拉电阻器应该可以正常工作,但输出端不应有任何强上拉电阻(< 20k )。 由于miso线上的上拉为20k,因此应该可以正常工作。

    我不知道他们尝试如何处理串行电阻器。 在单次触发操作期间,他们是否尝试增加输出电阻? 这不应引起任何问题,但我不理解这种推理。