This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G08:所需的VIH和放大器;在TA =–40°C至125°C时SN74AHCT1G08的VIL值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581381/sn74ahct1g08-required-vih-vil-values-for-sn74ahct1g08-at-ta-40-c-to-125-c

部件号:SN74AHCT1G08

我们将使用SN74AHCT1G08 单路2输入正与门。 在我们的系统中,输入电压最大为3.3V。 在数据表中,   VIH (最小值)=2V和VIL (最大值)=0.8V的推荐工作条件。

我想知道VIH和VIL值的直流电特性。 请您提供 TA =–40°C至125°C的详细信息(VIH和VIL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kedar:

    VIH和VIL是推荐的规格,这是有充分理由的-它们没有电气规格。

    以VIH为例,如果您的输入电压大于或等于VIH,TI保证器件会将该信号识别为逻辑'high (高)'。 如果您的信号低于该值,我们无法保证输入将识别为'high (高)'。

    从物理上来说,该器件将从低输入转换为 VCC/2 ( 数据表中称为'阈值电压'或VT)周围的高输入。 您会注意到,我们没有为  标准CMOS设备指定VT--此值在操作中并不特别有用,因为输入应该在几纳秒内从低转换为高,并且阈值对于适当操作设备时输出计时没有影响。

    如果您需要一个能够支持慢速输入的器件,或者一个具有明确定义的阈值电压的器件,这两个器件是不同的器件--对于慢速输入,请使用施密特触发器输入逻辑器件。  对于特定的阈值电压,请使用比较器。